主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQ24725A
您好!
我正在努力连接、最好连接同一个 SMBus、一个 BQ40Z50、其电池充电器 BQ24725A 和其他两个智能电池。
我想知道如何明智地解决这个问题。 根据我看到的情况、SMBus 标准中有一个规范、用于使用 ARP 表来解决该问题。
但该表仅适用于 SMBus 2.0及更高版本、BQ40Z50似乎仅支持1.1。
您知道在这种情况下、为了让我的 MCU 与多个 SMBus 系统通信、可以做些什么吗?
智能电池和两个 BQ 是否应该位于独立的 SMBus 上?
非常感谢您的帮助、
AM。