请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25085 你(们)好
我希望收到有关 LM25085的技术建议。
[设计条件]
-输入电压:18-20V
输出电压:15V/8A
当无负载时、它通常在输出电压为15V 时运行、但当它开始流动超过500mA 时、会发生压降。
(如果1A 电流流动、则降至7V。)
这是我在设计中提到的 webench。
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=85832605ABC2F19F
不知道是什么导致了电压降。 请帮帮我。