This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288EVM-045:设计建议

Guru**** 2588655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS55288EVM-045, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910633/tps55288evm-045-design-suggestion

器件型号:TPS55288EVM-045
主题中讨论的其他器件:TPS55288TPS552882

大家好、团队、

我正在设计 USB PD A 型和 C 型壁式充电器、并已在 TPS55288上入围直流/直流降压/升压转换器。 以下是我的要求-  

VIN - 2.7 - 24V  

输出电压- 5V、输出电流- 2.4A

我参考了 TPS55288EVM-045原理图、但 CCM 下的输出电压为0.8-20V/5A。  

我需要您的帮助来建议要进行的更改、以满足我的要求规格。

此致、

Subhendu  

印度 Emlabs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhendu:

    对于固定5V 输出应用、实际上您可以使用 TPS552882。 这是 TPS55288的非 I2C 版本。

    对于 TPS55288、启动后默认输出电压为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的回复。 这真的很棒。 但是、我能否在 TPS552882上获得数据表、CAD 符号或参考设计、我在您的网站上找不到任何这些文档。

    此致、

    Subhendu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subhend,

    请联系 TI 印度当地 FAE 以获取帮助。 根据规则、我们只能发布 RTMed 或 APLed 数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢你的帮助。

    请问您的印度 FAE 的电子邮件 ID 是什么?

    此致、

    Subhendu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Subhendu:

    我将通过私人邮件发送给您。 请接受我的朋友的配送请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    非常感谢您的回复。

    是的、我已接受您的朋友请求。

    此致、

    Subhendu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请关闭此帖子、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请单击"已验证"、谢谢!