This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089能否在强制 PWM 模式下工作?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910111/tps61089-can-tps61089-work-in-forced-pwm-mode

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TPS61088

大家好、  
     我的客户发现、当器件在 PFM 模式下以5us@2.1A 负载工作时、输出电压会下降。 但是、当器件在 PWM 模式下工作时、不会发生压降。  
我们想知道 TPS61089是否 可以在强制 PWM 模式下工作或 TPS610891何时发布?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

    您可以指定 PFM PWM 漂移中的负载变化吗? 我认为这应该是一个很大的范围。 最小负载低于0.5A、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Helen,

        负载是一个电机电流为2.1A、因此负载 为0A 至2.1A 瞬时电流。当负载为0A 时、器件在 PFM 模式下工作。如果器件在 PWM 模式下单向工作、则不会出现压降

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

    如果您坚持使用 TPS61089、则可以在输出侧添加更多电容器以消除压降。 如果您不想在输出侧添加更多电容器、则可以考虑使用 TPS61088、即使在空载条件下也可以将其设置为 FPWM 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Helen,

        是否知道、TPS610891似乎近期不会发布?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们没有发布 TPS610891的计划。