This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:OVP 跳闸时 IC 故障(&G);60V

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911168/lm5060-ic-failure-when-ovp-trips-60v

器件型号:LM5060

我们使用的 LM5060的功能输入范围为12-56V。  我们可能不需要过压保护、但由于 LM5060支持过压保护、因此我们将其包括在内、将其设置为标称62V (因此在 VIN=56V 下运行时不会跳闸)。   

在测试此电路时、我们将 VIN 运行到该跳闸阈值(始终接近62V)、并且 LM5060每次都失败。  我多次重复此测试。  如果我提高 OVP 阈值以有效禁用 OVP、我可以升至 VIN = 65V (支持的最大值)、而不会出现任何问题。  如果我将 OVP 降低至48V、它会正常工作。  62V 接近该器件的最大65V、但看起来似乎仍然可以工作。  

这是空载的。  当发生跳闸且电感尖峰仅为~150mV 时、我可以使用示波器捕获 VIN。   我们有肖特基(SMAJ58CA)。   

更换 LM5060会始终修复电路板-其他组件看起来正常。   当 IC 发生故障时、引脚2熔断。  我担心这是敏感引脚、所以添加了一个100欧姆串联电阻来制作一个具有0.1uF 电容器的 RC -仍然失败、没有效果(IC 发生故障时、由于该100欧姆电阻器熔化而产生的实际上非常壮观的火球!)。  我使用了不同的输入大容量电解电容器、但仍然失败、没有影响。  当 OVP 较低时、看起来很好、因此它肯定与 OVP 跳闸在高 VIN 电压下相关。   

有什么想法或建议?

我将尝试添加一个我们的 sch。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能发现了我的问题-如果存在不相关的电路问题、我们使用二极管将计时器引脚拉至2V 以上(勉强高于)以上作为关断机制-关断电源。  移除该二极管似乎可以防止此故障。  我还不明白这个机制、但至少这似乎使电路正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的支持!

    如果问题仍然存在、请在 OVP 事件中共享原理图和测试波形(输入电压、输出电压、栅极、计时器)。

    此致、Rakesh