This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:分级

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911051/tps2373-classification

器件型号:TPS2373

尊敬的团队:

为什么我们有三个引脚:TPH、TPL 和 BT、但我们无法判断哪类 PSE 为 PD 侧供电?

或者如何了解 PSE 在 PD 端的分类?

或者、这是因为我们只能知道 PSE 类型1-4、我们需要自己决定 PD 类别。

或者我们不知道 PSE 的类别?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:


    我把桌子分开,以显示不同的含义。 首先、红色框是.af 或.at PSE。 蓝色框仅适用于 PSE、可提供高达25W (2类)的功率。

    绿色框是.bt PSE。 此框进一步细分为1型电源、2型电源、3型电源和4型电源。  

    因此、信号有助于区分 PSE 具有的标准、以太网 PoE1 (.af/.at)或 PoE2 (.bt)。  信号可以从此处解释可用的分类。 因此、如果有一个 PoE2 (.bt) PSE 提供3类电源、则无法判断它是3类还是4类。 但是、如果它仅提供3类电源、这一点无关紧要。  

    这有道理吗?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师