This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:DCR010505U 与 DCV010515DP 连接以实现同步

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910469/dcr010505-dcr010505u-is-connected-with-dcv010515dp-u-for-synchronization

器件型号:DCR010505

大家好、团队、

我想同步 DCR010505U 和 DCV010515DP-U 频率以避免噪声。  我对 DCR010505U 和 DCV010515DP 有2个问题   请提供建议吗?

1) 1)   当 DCR010505U (28引脚) 与 DCV010515DP-U (14引脚)连接时、是否可以同步 DCR010505U 和 DCV010515DP-U 频率?

2) 2) DCR010505U SYNC 引脚是否同时用作输入和输出?  DCR010505U 如何控制输入和输出?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    1. 是;可以按照说明同步两个器件。
    2. DCR01中的 SYNC 引脚(18)是一个同步输入、但是当两个器件的 SYNC 引脚连接在一起(自同步)时、它可以用作输出、从而将两个器件的振荡器锁定在单个频率。

    下面我附上了一份应用报告、其中介绍了同步电路。

    此致、
    Alejandro

    e2e.ti.com/.../sbaa035b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro San、

    非常感谢您的回答。
    我理解它们。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。