This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:bq2022A 与 EV2400搭配使用

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911032/bq2022a-bq2022a-work-with-ev2400

器件型号:BQ2022A
主题中讨论的其他器件: EV2400

由于 EV2300无法立即订购、因此 TI 建议使用 EV2400与 bq2022A 搭配使用。

是否有任何用户指南可与 EV2400一起分享如何对 bq2022A 进行编程? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您有 EV2400吗? 如果您确保固件更新至 v0.28或更高版本、我认为它可以与 EV2400配合使用。 查看 EV2400产品文件夹、了解有关更新 EV2400固件的用户指南说明。

    您需要使用 EV2400的端口3 (HDQ)连接到 BQ2022A EVM。  

    此致、

    Matt