请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
BQ40Z80的数据闪存大小是多少?
2. I2C 接口是否可以修改数据闪存?
3.如上问题所述,如何修改? I2C 命令来访问数据闪存?
4. 是否可以通过 I2C 接口更新 BQ40Z80映像? 还是仅由 BQ40Z80的特定编写器提供 ?
5.用户是否通过另一个 MCU 的 I2C 而非 写入器更新 BQ40Z80映像? 还是用户只能访问数据闪存?
谢谢你。