This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22915:von 电压电平高于 Vin

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910991/tps22915-von-voltage-level-higher-than-vin

器件型号:TPS22915

尊敬的先生:

我们希望使用 TPS22915B 进行上电序列控制、并回答以下问题。
请提供建议、谢谢。

以下应用程序是否正常、不会导致 TPS22915B 损坏?

应用:Vin 保持0V,而 ON 引脚(控制输入)保持4V?  

谢谢、
Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    欢迎使用 E2E!

    如果 ON 引脚在 VIN = 0V 时保持高电平、则器件不会损坏。 唯一的缺点是、一旦对 VIN 施加电压、TPS22915B 将不具有数据表中描述的时序特性。 为了确保负载开关(Tdelay、Ton、Trise)的时序特性、必须在 ON 引脚切换为高电平之前存在 VIN。

    此致、

    Andy Robles