This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 过压、欠压和短路保护测试程序。

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910259/over-voltage-under-voltage-and-short-circuit-protection-test-procedure

主题中讨论的其他器件:LM5023

大家好、

我设计 了一个24V、100W 的电源。 输入140-265VAC、

请发送 过压、欠压和短路保护测试程序、

以及要记录的所有参数是什么、

此致、

Sathishkumar V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC 器件型号为:LM5023

    查找以下原理图。

    此致、

    Sathishkumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、您好!

    我正在等待您的回复。

    此致、

    SathishKumar。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathishkumar、

     

    感谢您关注 LM5023反激式控制器。

     

    该器件和大多数类似的控制器没有针对其规范中列出的故障条件的特定测试程序。 此类程序是由设计人员定义和生成的系统级测试、用于验证系统是否符合其设计目标和性能预期。 这是通过以强制控制器对由故障引起的运行条件做出反应的方式诱导每个故障来实现的。

     

    在过压保护(OVP)的情况下、OV 通常是由于打开或限制反馈环路、从而无法识别或无法补偿过压。 这可以通过多种方式进行人工诱导、例如光耦合器输入或输出短路、切断次级并联稳压器的电源、打开高侧感应电阻器或将分流 REF 输入钳位到低于正常电压的电压。   这些是蛮力走/走不走技术,应导致电源转换关闭(如果未锁存,则会导致后续的“断续”),但找不到确切的 OV 点。

     

    另一种方法是在并联稳压器的 REF 引脚和低压可变直流电源之间连接一个新的电阻器。 然后、缓慢降低源极电压会导致输出电压升高。 您可以记录触发 OVP 的输出电压、并将其与预期的 OVP 范围进行比较、例如、在标称 OVP 设计点的+/-5%范围内。 转换器的组件必须能够保持 OV 应力至少达到最坏情况下的预期 OVP 跳闸水平。

     

    在短路保护(SCP)的情况下、SC 通常是负载上产生最坏过流情况的某些故障的结果。 这种情况会阻止足够的输出电压反射回辅助绕组以保持控制器的偏置电源、并且会关闭。 同样、这可以通过在转换器输出与负载并联的两端连接一个0欧姆分流器来人工实现。 这种方法也是一种 GO / No-Go 测试、它不捕获过流触发电平。 在连接0r 分流器时、必须确保分流器及其连接的总短路电阻足够低、从而使 Vout 大幅降至0V。 换言之、带削波引线的细长导线可能具有太大的电阻、无法完全降压 Vout、因此转换器可能能够在不关闭的情况下驱动过载。  

     

    另一种方法是以电子方式持续增加负载或添加电阻器、使控制器对其内部过流检测阈值做出反应。 您可以记录触发 OCP 的输出电流、并将其与预期的 OCP 范围进行比较、例如在标称 OCP 设计点的+/-5%范围内。 转换器的组件必须能够承受 OC 和 SC 应力(包括温度上升)、至少达到最坏情况下的预期 OCP 和 SCP 跳闸级别。 在非闭锁情况下、应验证温度上升是否保持在连续 SC 条件下的预期限值内。

     

    欠压保护通常不是转换器的功能、因为这种情况通常发生在启动和 OC 期间。 此外、如果仅在其他条件不存在时才以某种方式启用此类保护、则没有实际方法强制转换器恢复稳压、这也不会导致其他问题。 “UVP”在大多数设计中都没有完成。

     

    我希望这有助于您进行测试。

     

    此致、

    Ulrich