This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:轻系统负载期间效率异常低

Guru**** 2549940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910666/bq25713-unexpected-low-efficiency-during-light-system-load

器件型号:BQ25713

您好!

当电池已充满电(对于2S 电池、效率为~8.18V)时、我们发现、与下表中的重负载(3.55A)相比、系统侧具有轻负载(例如0.6A)时、效率要低得多。  该低效率数字似乎与数据表不符。  请分享我们如何对此进行调试。  谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antony、

    您的满负载效率看起来很低。 1) 1)确保测量适配器侧或系统侧电容器端子处的电压。 2) 2)确保 BTST 电容已充满电至 REGN 电压。 3) 3)在测量系统效率时、确保电池未充电。