This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:SMPS 正向、具有次级侧同步整流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910715/ucc24612-smps-forward-with-secondary-side-synchronous-rectification

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件: TPS28225

设计适用于500W 以上的离线正向 SMPS。 我想运行次级侧同步整流。 计划的频率为1MHz、但并未刻在石头上。 此部件是否正常? 器件选择器表示它适合转发、但在数据表中从未提到转发。

欢迎提供任何其他帮助。 该器件、或者可能是另一个器件。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您的正向转换器在 CCM 下具有 SR、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在哪里可以看到 UCC24612可用于正向转换器? 您能否提供该链接供我们查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不一定。 正向可能会不连续。 我还没有决定如何设置输出电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们首先清除。 如果在 DCM 模式下、续流 MOSFET 电流 UCC24612应该正常。 但是、如果它处于 CCM 模式、其开关频率 Fsw 应< 100kHz。 如果大于100kHz、相关的功率损耗可能会变得不可接受。

    对于正向 MOSFET、关断时始终具有电流、这相当于 CCM 关断。 同样、应设计 Fsw < 100kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这部分对我来说不起作用。

    TI 是否有适用于此应用的替代器件? SMPS 正向、同步开关二次侧、频率>= 1MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个可能的选项是 TPS28225。