请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24612 主题中讨论的其他器件: TPS28225
设计适用于500W 以上的离线正向 SMPS。 我想运行次级侧同步整流。 计划的频率为1MHz、但并未刻在石头上。 此部件是否正常? 器件选择器表示它适合转发、但在数据表中从未提到转发。
欢迎提供任何其他帮助。 该器件、或者可能是另一个器件。
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.