This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18563Q5A:Cadence Virtuoso 中的 SPICE 模型

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18563Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910943/csd18563q5a-spice-model-for-spectre-in-cadence-virtuoso

器件型号:CSD18563Q5A

你好!

我无法仿真在线提供的 CSD18563Q5A SPICE 模型(CSD18563Q5A.lib)。 我正在 Cadence Virtuoso 的模拟设计环境(ADE)中使用幽灵模拟器。

在仿真时接收到以下误差、

电路读入期间`CGS'中的幽灵发出警告。
   警告(SFE-1772):"./CSD18563Q5A.lib" 107:找到包含`*'字符的未引用的模糊表达式。 因此,`{-1e15*v'后的表达式部分将被视为注释。
电路读入期间`CGD '中的幽灵发出警告。
   警告(SFE-1772):"./CSD18563Q5A.lib" 179:找到包含`*字符的未引用的模糊表达式。 因此,`{-1e15*v'后的表达式部分将被视为注释。
电路读入期间`CD'中的幽灵发出警告。
   警告(SFE-1772):"./CSD18563Q5A.lib" 251:找到包含`*'字符的未引用的模糊表达式。 因此,`{-1e15*v'后的表达式部分将被视为注释。
电路读取期间、幽灵在`CSD18563Q5A'中发现错误。
   错误(SFE-874):"/CSD18563Q5A.lib" 255:21:意外的数值"11.00e-3"。 预期的文件末尾或行末尾。 由于语法错误、无法运行仿真。 更正错误并重新运行仿真。
   错误(SFE-874):"./CSD18563Q5A.lib" 256:21:意外的数值"5.0e-5"。 预期的文件末尾或行末尾。 由于语法错误、无法运行仿真。 更正错误并重新运行仿真。

您能否分享符合 SPICE / SPICE 模型的 SPICE / SPICE 模型?

此致、
Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    感谢您关注 TI FET。 当我们的 PSpice 模型与 Cadence Virtuoso 的模拟设计环境(ADE)配合使用时、似乎存在一些语法差异。 我已与一位同事进行了接触、他对这个主题更了解、并将在我获得更多信息后立即采取后续行动。 请在今天或明天查找答案。