请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62585 大家好、
放电功能基于使能引脚、对吧? 与 UVLO 无关?
我认为左图是正确的、但右侧图片是正确的? 因为我们发现有一个逐步下降。
1.如果应用电路拆下前馈盖(22pF),它是否仍能工作? 或影响转换器稳定性?
2.如果应用电路 PG 引脚接地,我可以这样做吗?
我们是否可以将 TLV62585引脚6连接到输出? 它是否仍然可以工作?