This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:放电功能

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910544/tlv62585-discharge-function

器件型号:TLV62585

大家好、

放电功能基于使能引脚、对吧? 与 UVLO 无关?

我认为左图是正确的、但右侧图片是正确的? 因为我们发现有一个逐步下降。

1.如果应用电路拆下前馈盖(22pF),它是否仍能工作? 或影响转换器稳定性?

2.如果应用电路 PG 引脚接地,我可以这样做吗?

我们是否可以将 TLV62585引脚6连接到输出? 它是否仍然可以工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    如果 EN 引脚为低电平、放电功能打开、反之亦然、可以在 TLV62585数据表第7页的功能方框图 和同一数据表第8页的第7.4.1节中看到。

    1. 包含前馈电容器的好处是 PSM (省电模式)下的输出纹波降低、并且负载瞬态响应得到改善。 不包括前馈电容器不应导致不稳定问题、但必须针对特定应用进行测试。
    2. 如果不使用 PG、则可以将其连接到 GND、也可以将其左侧悬空
    3. 引脚5和6标记为 NC (无连接)、应悬空或连接到 AGND 或 VOUT。 仅将其中一个引脚连接到 GND、另一个引脚连接到 VOUT 将导致器件无法正常工作。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢您的回复。

    如果引脚5悬空且使用 PIN6连接输出电压、是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、将一个 NC 引脚连接到 VOUT、而将另一个保持悬空不会产生任何问题。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    明白了、谢谢。