This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:COMP 电容器值

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910486/tps61165-comp-capacitor-value

器件型号:TPS61165

尊敬的所有人:

当我让该设备工作时、会发出声音。
当客户向 COMP 添加1uF 时、此声音会下降。 (L=10uH)
我可以向 COMP 添加电容器吗?
或者其他地方有没有方法好?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

      1uF 太大、无法添加到"COMP"引脚、我建议尝试使用220nF/330nF/470nF 来检查它是否起作用。 我认为这将有所帮助、因为较大的电容器会缩小带宽。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    客户加了0.47uF、但是声音还可以。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

      您能否分享原理图和详细应用? 我想首先检查原理图。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

       请先尝试移除 L309、也可以尝试使用4.7uH 电感器。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除 L309不会产生效果。
    但当客户更改为4.7uH 时、声音听起来很小。
    当我更改 COMP 0.33uF 的电容器时、效果会得到更大的改善。
    他们会考虑误差、因此请使用调整0.47uF。

    谢谢、此致、
    渡边