This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5007:通过 IBB 生成-5V 失败

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911052/lm5007-failed--5v-generation-via-ibb

器件型号:LM5007

我将 LM5007转换为反相降压/升压转换器、以便从+24V 输入电源电压获得-5V 的负输出电压。

按照 TI 有关如何使用 IBBS 的应用报告、我创建了此电路以获得+24V 至-5V 转换:

问题是、在输出端没有所需的-5V 电压、它仅达到大约-4V。

因此、在与负载一起运行时、我获得了以下信号:

VOUT (输出电压) SW (开关节点) BST (自举)

嗯、我不明白为什么不能正确调整导通和关断时间、从而 IBB 调节-5V 输出。 (还随附了导通时间测量)

也许有人会建议解决这个问题、或者知道可能会出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次执行整个测量、现在它可以正常工作。 很抱歉造成混淆。