This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:输出放电功能

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910822/tps82084-output-discharge-function

器件型号:TPS82084
主题中讨论的其他器件: LM3880

我使用两个 TPS8FRAM 为器件上的两个不同电源轨供电。  电源轨为1.8V 和0.9V。  我有一项要求、即我需要先为0.9V、然后再为1.8V 加电。  但是、在断电时、它首先是1.8V、然后是0.9V。   如何使用 TPS82084的输出放电功能在0.9V 之前使1.8V 电压轨放电?   0.9V 电源轨的平均电流为1A、而1.8V 电源轨的平均电流为26mA。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您是否会考虑使用专用定序 IC 来为您处理此反向定序?

    如果没有、并且您有备用 GPIO 引脚、则 MCU 可以提供帮助。  一个想法是将二极管或0.9V 电压的 PG 输出和 MCU 输出一起输入到1.8V 电压轨的 EN 输入中。  对于启动、MCU 将启用0.9V 电源轨并启用其 GPIO 输出。  0.9V 电压轨的 PG 会使1.8V 电压轨保持关闭状态、直到0.9V 电压就绪。  对于断电、MCU 将首先禁用1.8V 电源轨。  在等待1.8V 电压衰减至适当的低电压电平的足够长时间后、从 I = C dv/dt、MCU 也会关闭0.9V 电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    实际上、现在我使用 LM3880进行定序、但在不受控制的电源上运行速度不够快。  我喜欢您关于使用逻辑门和 PG 正常引脚的想法。 不确定在不受控制的断电情况下使用 MCU 引脚是否足够。  也许我可以使用一个电压监控器来监控主电源、然后在启用1.8V 时使用0.9V 的 PG 正常电压。  您认为这是满足加电和断电要求的好方法吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您解释您的用例-输入电压的移除。  我错误地假设您询问的是"正常"停机情况。

    是的、Vin 上的 SVS 与0.9V PG 引脚结合使用是一种解决方案。  接下来的挑战是保持0.9V 电源轨向上运行、直到1.8V 电源轨放电。  您需要添加足够的输入电容、以便在关断期间为系统供电。  对于输入端的 Δ V、您可以获取 SVS 将跳闸到 TPS82084 UVLO 电平的电压(最坏情况为2.3V)。  这是存储的能量、只要1.8V 电源轨放电、就应该为系统供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的建议为我提供了解决方案的途径。  谢谢。