This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:什么情况下最优最大误差?#39?

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910388/bq4050-what-s-the-best-max-error

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

您好!  

请告诉我:循环后、我可以预期 bq40z50 BMS 的最大误差值是多少?  是1%吗?

谢谢、

很高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  请参阅 BQ40z50 TRM 的第15.13节。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    抱歉、我想问 bq4050、而不是 bq40z50的最佳最大误差。 请告知 bq4050的最佳最大误差。 是1%吗?

    谢谢、

    很高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知 、它应该是2%。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    明白了。

    谢谢!

    很高兴