This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022数据表缺少 VOH、VIL、VOL、VIH 等数字电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911030/tps61022-tps61022-datasheet-missing-digital-voltages-like-voh-vil-vol-vih

器件型号:TPS61022

您好!

我无法找到 TPS61022的数字电压 、如 VOH、VIL、VOL、VIH。

请告诉我。

谢谢、

Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irfan、

     您的意思是 VOH、VIL、VOL、VIH?

    您是指最大和最小输入和输出电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请参见所附图片,我将讨论 IO 输入和输出、低电压和高电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irfan、

    您的图像无法显示。 请再次分享。

    实际上、您可以在数据表的第一页中找到输入和输出电压范围。 可通过设置反馈电阻器来配置输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请参见所附图片,我将讨论 IO 输入和输出、低电压和高电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irfan、

    TPS61022不是 MCU 或 DSP 器件。 它是一个升压转换器、可将输入电压升高到更高的电压电平。