This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:静电放电导致复位

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910851/tps3823-electrostatic-discharge-causing-reset

器件型号:TPS3823

 大家好!

在执行静电放电(ESD)测试时、噪声似乎耦合到 MR 引脚

从而使我的微控制器复位。 我使用了一个0.22uF 电容器、并将其焊接在引脚之间

3 (MR)和2 (GND)、现在我看不到静电放电期间的意外复位。

以下是电路的屏幕截图:

我想知道电容器是否有更好的值? 2k 电阻器(R200)和添加的

电容器应提供以下低通截止频率:

f = 1/(2 * pi* 2k * 0.22uF)= 361Hz

1) 在解决 ESD 问题时、我应该如何看待这里的低通滤波器? 我是否应该尽量靠近直流电? (截止频率为0Hz?)

2) 电容器的阻抗如何? 我们知道电容器的阻抗是

ZC = 1 /(j*w*C)

随着频率变大、电容器的阻抗会降低接地的布线噪声。

3) 如果我在0.68uF、22uF 或47uF 等电容器的差值之间进行选择、则最好的选择

TPS3823的这个问题的选择。

 

谢谢你。

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    我们通常不会对 MR 引脚上的寄生噪声产生影响。 话虽如此、靠近直流的低通滤波器应可解决您看到的问题。 我们没有关于电阻器值的具体建议、这通常是在系统间解决的。 我会尝试以0.22uF 获得更多特性、看看它是否适用于您的临界情况。

    谢谢、
    Abhinav。