This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161-Q1:PWM 调光频率的选择

Guru**** 2517960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910982/tps61161-q1-selection-of-the-pwm-dimming-frequency

器件型号:TPS61161-Q1

您好!

TPS61161-Q1可支持5kHz 至100kHz 的 PWM 调光频率。

我想知道在选择调光频率时必须考虑哪些因素。

例如、分别选择高 PWM 调光频率或低 PWM 调光频率有哪些优缺点?

谢谢、

阿尔维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿尔维斯、

      由于我们都验证了整个调光频率范围、因此不同调光频率没有特殊差异。 您只需选择具有处理器 PWM 功能的调光频率即可。

    BR

    肖恩