This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于故障状态

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910857/bq25898d-about-fault-status

器件型号:BQ25898D

您好!

我有三个关于故障状态的问题。

1. Treg (热调节阈值)是否是用于设置充电故障状态热关断条件的寄存器?

2.移除故障因子后、以下充电故障状态、NTC 故障状态和电池故障状态是否再充电?

输入故障
热关断
TS 冷却
TS 过热
BATOVP

3.是否仅在上述故障状态下停止充电?
在降压模式下、VBUS 将不再稳压?
我可以在热关断期间读取和写入 I2C 吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    热调节和热关断是 独立的功能。 请参阅9.2.13 d/s 上的热调节和热关断

    2.当故障发生时、充电器件会发出 INT 并在主机读取故障寄存器之前将 FAULT 状态保持在 REG0C 中。 在主机读取 REG0C 并清除所有故障之前、充电器器件不会在出现新故障时发送任何 INT。 要读取当前故障状态、主机必须连续读取 REG0C 两次。 第1次读取报告先前存在的故障寄存器状态、第2次读取报告当前故障寄存器状态。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有另一个关于故障状态的问题。

     是否仅在上述故障状态下停止充电?

    在降压模式下、VBUS 将不再稳压?
    我可以在热关断期间读取和写入 I2C 吗?

    此致