This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:请告诉我 TPS61088损坏的原因是什么?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910659/tps61088-could-you-please-tell-me-what-the-cause-of-tps61088-damage-was

器件型号:TPS61088

 大家好、

 我的一位客户遇到了与 以下主题类似的问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/588086?TPS61088-IC-is-damaged-when-loaded-with-PTN78000A

 请告诉我 TPS61088的原因是什么?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我想知道您的应用的 Vin、Vo 和 IO 以及您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Helen、

     非常感谢您的回复。

     VIN=8V、VOUT=12V、IO=500mA。

     我没有客户的原理图、因为他们因为与终端客户签订合同而无法披露原理图。

     但他们说、除 R1、R2和 C4外、原理图几乎与 TPS61088数据表中的图12相同。  

     其 C4 (输出电容)为470uF。

     请 告诉我胎纹原因吗? 是布局问题吗?

     谢谢、此致、

     Kazuya。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya-San、

    是的、故障是由不良布局导致的。 它们的布线 既长又薄。

    在 Vin=8V、Vout=12V、Io=500mA 应用中、您实际上不需要使用470uF 电容器、仅2个22uF 陶瓷电容器即可满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Helen、

     非常感谢您的回复。

     您的回复非常有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 祝您好运!