请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 您好!
我想知道 TPS2663是否满足 IEC62368-1附件 Q 的测试条件
您能给我一份 IEC62368-1测试报告吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是的、TPS2663 通过了 IEC 62368-1认证、该认证可在产品文件夹下获取。 谨随函附上给你参考。 但是、我们仅在保密协议的基础上共享测试报告。
此致、
Rakesh