This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:在输入电压打开/关闭期间、tps54302经常发生故障(第2个线程)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS54202, LM5088, TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910622/tps54302-during-vin-on-off-tps54302-often-broke-2nd-thread

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件: TPS54202LM5088TPS560430

您好!

我们观察到与相关线程中所述的相同问题。
PCB 包含5个降压转换器:

1) TPS54302:24V => 3、3V
2) 2) TPS54202:24V => 5V
3) 3) TPS54202:24V => 15V
4) LM5088:24V =>-15V
5) 5) TPS560430:24V => 12V

组装型号 A 仅包含1)。
组件型号 B 仅包含1)-4)。
组件型号 C 仅包含1)-5)。

在型号 A 中、如果热插拔 到24V 实验室电源、TPS54302经常会进行烘烤。
在对5个输出端无负载的电路板进行初始测试时、我观察到了这一点。

对于其他装配体变体、不会发生这种情况。 我假设由于其他并联的输入电容器。

在相关 线程中找到 Shawns 答案后、避免了热插拔至24V、问题消失了。
它被插入到10V、而电压升至24V。


在实际产品中、它由500W Meanwell 电源供电、在上电时、该电源可能也具有较高的 dU/dt。

因此、我恐怕会再次在实际产品中进行烘烤。 是否有如何避免这种可靠性的建议?
是否可以预期、只有输入端出现较大的尖峰才可能是问题的根源?
我不希望电流限制器设置为大约100mA 时实验室电源出现尖峰。

在测试之前、我想知道是否还有其他已知问题、这很可能会再次损坏它。

或换句话说。 如果24V 叉车蓄电池热插拔、您是否会想到此问题?

谢谢、
Jochen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jochen、

    热插拔会导致输入侧产生较大的尖峰电压。 这是造成损坏的根本原因。 通常、我们需要大输入电容来过滤尖峰并添加 TVS 来降低尖峰。 在16V 等较低的 VIN 下、您是否看到过任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    "热插拔会导致输入侧产生较大的尖峰电压"。

    您的意思是实验室电源可能是因为稳压器太慢、无法应对输入电容器的浪涌电流导致的负载突然变化?

    这就是为什么我问过这个问题:如果24V 叉车蓄电池热插拔、您是否会想到这个问题?
    还是由电路本身(电感器)引起。

    问题是、如何确保安全?
    哪个输入电容器与 dU/dt 相关、或者有什么能够使其稳定?

    变体 B 和 C 与其他转换器的许多其他输入电容器一起使用确实有所帮助。

    我观察到的是实验室电源、而不是将用于目标产品的 Meanwell SMPS。
    如果存在尖峰、我将仅使用一个电容器作为负载来检查输入电压。

    在这种情况下、27V TVS 的最大 低于30V 的击穿电压应视为实验室电源的一部分、以补偿此电源的"运行不良"。

    BR

    Jochen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jochen、

    即使是带24V 卡车电池的热插拔、也会出现电压尖峰。 我说过、在输入端子的电路板上使用大电容、并添加一个与电容并联的 TVS 二极管、以提高电压尖峰。