This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]无线电源 RX 的原理图检查清单

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925464/faq-schematic-checklist-for-wireless-power-rx

主题中讨论的其他器件:BQ51013BBQ51003

此常见问题解答适用于无线电源 RX、如 bq51013B、 bq51050B、 bq51003等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1. AC1和 AC2
      1. 请参阅此处有关 C1/C2计算的文章 :https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/905132
      2. C1 -线圈和 AC1之间的串联电容。 当并联使用三个电容器时、ESR 会降低、效率更高/发热更低。 额定电压为25V。
      3. C2 - AC1/AC2、C2之间的电容对性能的影响很小。 额定电压为25V。
    2. COMM1和 COMM2
      1. 将电容器从 COMM1连接到 AC1或 AC2、并从 COMM2连接到备用 AC1或 AC2引脚。 最低25V 额定值。 COMM 电容应为 C1电容值的~20%。
    3. BOOT1和 BOOT2
      1. 将10nF 电容器从 BOOT1连接到 AC1、并从 BOOT2连接到 AC2。 最低25V 额定值。
    4. CLAMP1和 CLAMP2
      1. 将0.47 μ F 电 µF 从 CLAMP1连接到 AC1、并从 CLAMP2和 AC2连接到 CLAMP2。 最低25V 额定值。
    5. /ad-en 和 ad
      1. /AD-EN 连接到阻断 FET 的栅极 (请参阅 EVM 作为指南)。 将 AD 引脚连接到有线适配器输入、并将1uF 电容器接地。
      2. 如果未使用有线适配器输入、则不需要电容器、AD 应直接接地。 保持\AD-EN 悬空。
    6. 输出
      1. 添加电容-最小有效值为1uF、但越大越好、尽可能使用10uF。
    7. TS/CTRL
      1. 通过10k NTC 将 TS-CTRL 接地。 如果未使用温度功能、请使用10k 电阻器。 TS 计算器工具可从此处获取: www.ti.com/.../sluc629
      2. 连接用于 CTRL 功能的三态驱动器,请参阅 d/s“用于 TS-CTRL 的三态驱动器”
    8. 整流
      1. 在 RECT 和 PGND 之间连接一个4.7–22uF 陶瓷电容器。 增加 RECT 引脚上的大容量电容对于支持负载阶跃或高噪声负载是有效的。 最小16V 额定值
      2. 将20kΩ Ω 电阻器(Ros)从 RECT 连接到 FOD。 20kΩ Ω 是默认值、需要根据 FOD 校准确定最终值

    9. FOD
      1. 将196Ω Ω 电阻器(RFOD)从 FOD 接地。 196Ω 是默认值、需要根据 FOD 校准确定最终值、校准工具可从 以下网址获得:www.ti.com/.../sluc577
      2. 好的做法是为 Ros 设置2个电阻器、为 RFOD 设置2个电阻器、以便在校准完成后实现精确的值。

    10. ILIM
      1. 通过电阻器 R1将 ILIM 连接到 FOD。 对于 RFOD 的默认值(196Ω Ω)、R1 = 328Ω Ω 将电流限制设置为600mA (BQ51003)。 R1 = 66Ω Ω 将电流限制设置为1.2A (BQ51013b)
      2. 必须在 FOD 校准后调整 R1 (如果 RFOD 值发生变化),请参阅数据表的“RILIM 计算”部分。
    11. /通道
      1. 连接到 MCU 输入或保持悬空。
    12. EN1和 EN2
      1. 连接到 MCU 输出或保持悬空。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看我们有关无线电源的其他常见问题解答