This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS54202

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910873/tps54202-tps54202

器件型号:TPS54202

你(们)好 我对 TPS54202有一些问题。

( 我想知道数据表中没有的 TPS54202的某些规格)

最大漏源电压

2.最大接通负荷(%)

最大电感器电流(使用22uH 电感器)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大漏源电压是数据表中的 VIN/SW 绝对最大电压30V。

    最大占空比接近100%、但并非100%正确、因为当自举电容器电压降至2.1V 时、会强制低侧 FET 为自举电容器充电。

    最大电流是数据表中的高侧电流限制、典型值为3.2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)我想说的是 VIN 到 SW 之间的电压。 (这意味着内部电路的高侧 MOSFET 的最大漏源电压。

    2) 2)谢谢。

    3) 3)我想知道流经电感器的输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) VIN 绝对最大电压为高侧 FET 漏极至源极最大电压、因为当低侧 FET 导通时 SW 为 GND。

    3) 3)高侧电流限制实际上是电感器中的峰值电流。

    如果您有更多问题、请告诉我。