This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:参数

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910768/tps54531-parameter

器件型号:TPS54531

在数据设计示例中、公式中这三个量的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表所示、20kHz 时的功率级增益为5.1db。 Gmea 是92umhos。 FCO=20kHz。 Gpwerstg 和 FCO 是基于设计示例的 Lout 和 Cout 组合的仿真数据。 对于没有仿真工具的用户、建议按如下方式进行计算、

      r3=2*pi*fc*vout*cout/(Gemo*Vref*gmps)=2*3.14*20kHz*5V*(47uF+47uF)/(92umhos*0.8V*20A/V)=40k

    其中、

    fc 是您确定的交叉频率、在1/10-1/5 Fsw 内是可以的。

    Gmea 是92umhos。

    GMP 为20A/V