This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3630A:读取和写入 Lm3630atmx 寄存器0x50时出错

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3630A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910894/lm3630a-lm3630atmx-register-0x50-error-in-reading-and-writing

器件型号:LM3630A

客户告知 lm3630atmx 寄存器0x50报告了读写错误。 可以帮帮我。

错误消息:

[1075.665379] lm3630a_ power_enable():打开。

[1075.680019] lm3630a_ chip_ init:write reg:0x50、val:0x03、ret:-5

从日志中、0x50寄存器从未成功写入。 我尝试读取它并报告错误。 延长读写和上电之间的时间间隔也会报告错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

      请尝试使用更多器件并检查结果是否相同。 编写此寄存器的目的是什么? 对于大多数应用、通常只需要保持00是可以的。

    BR

    肖恩