This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:请进行电路检查和更正。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, LM26480, TUSB320, TPS25910, BQ25890EVM-664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910604/bq25890-circuit-check-and-correction-please

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: LM26480TUSB320TPS25910

尊敬的 TI 团队:

 如果您可以检查电路是否按照 USB Type C 连接器标准正常工作、我将再次确认。 在某些时候,我对如何继续进行有些困惑。

我附加了一个方案、其中显示了电源多路复用器流程图和原理图部分的流程图。

 我的目的是在 DRP 模式下配置 USB C 的端口。

 在系统设计中,有3个可用的输入源。 我有一个辅助输入连接器,它是来自 BQ25890电池充电管理 IC 的5V0_IN、VSYS _Backup (4.4V)输出,  5V 直流电源,可从连接的 USB C 连接器、5V_USB 供电。

 问题1,以下设置是否正常工作?

 如果辅助电源在辅助连接器中不可用、并且 USB C 连接器在5V_USB 引脚上没有5V 直流电压、BQ25890将开始从 MOSFET IC6 IRLML6402为 VCC_P5v0网络供电、并将4.4伏电压馈送到 regülatör LM26480。

 

问题2、以下场景是否正常?

 当主机连接到  USB C 连接器时,TUSB320会检测 CC 线路,使 TUSB_ID 变为低电平,如果 AUX 连接器(即5V0_IN)中有电源可用,TPS25910会以最大3A 的电流为主机驱动5V 电压。

 此时、我是否还必须将 TUSB320的 TUSB_ID 信号发送到 ATSAMV71Q21Processor?

 如果辅助电源在辅助连接器中不可用、BQ25890将开始通过 MOSFET IC6 IRLML6402为 VCC_P5v0网络供电。

 

问题3、

 如果没有可用的辅助电源、我是否还应该向连接的 USB 主机发送具有 BQ25890 4.4伏输出的电源?

 

问题4,

 肖特基二极管 u11-U12是否针对 DRP 模式和上述功率情况进行了正确定位?

 

问题5、

 USB C 连接器的 D+和 D-线路直接连接到微控制器 ATSAMV71Q21。 在 BQ25890上短接 D+和 D-线路时、我们松开了什么。 İs 这违反了 USB C 的标准?

 

 问题6、

 您建议对 u11和 U12使用哪种型号的肖特基?

 

问题7.

我们使用的处理器是 ATSAMV71Q21。 请查看从 USB C 相关部分转到下面 MCU 的原理图上的引脚。 我们对 USB ID 和 OTG 功能有点困惑。 在下图中、我们显示了与 MCU 相关的引脚的摘要。 哪些可以删除?

非常感谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 强烈建议您在进行定制设计之前先测试 BQ25890 EVM (www.ti.com/.../bq25890evm-664)、从而熟悉 BQ25890充电器的操作。

    非常感谢、

    Carol。