This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121-Q1:能否使500W 100V 输出反激式转换器的输入为48V 9A?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910533/lm5121-q1-can-i-make-make-500w-100v-output-flyback-converter-which-input-is-48v-9a

器件型号:LM5121-Q1

您好!

我想使用 LM5121-Q1 IC 制作一个隔离型反激式转换器。 我需要100V 和4A 直流输出电压、并且我有来自太阳能电池板的48V 9A 输入、因此我需要帮助、能够使用此转换器 IC 制造转换器。 还可以帮助我建议输入侧和输出侧电容器。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamal、

    感谢 您的参与。  您可能会看到使用了 LM5121-Q1、但我们不建议使用反激式拓扑来提供500W 功率。   反激式设计适用于小于100W 的功率。  与采用半桥或全桥等其他拓扑相比、500W 功率太大、您的解决方案将变得笨重且成本高昂。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。