This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:bq25895最小充电电流

Guru**** 2814285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25601, BQ25619, BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910520/bq25895-bq25895-minimum-charging-current

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25601BQ25619BQ25618

尊敬的团队:

我从数据表中看到 bq25895的最小充电电流为100mA。 我想这可能是因为 IC 的精度。 客户想知道充电器可以获得的最小精密电流为100mA、当电流非常小(如<100mA)时、充电器是否仍能充电?

这用于智能锁的太阳能电池板充电应用、在多云的天气下、太阳能电池板的电流非常小、客户想知道 bq25895或 bq25601是否仍在以小于100mA 的小电流充电?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    BQ25895最小充电电流设置 REG04[6:0]为64mA。 对于低电流应用、请查看 最低20mA 充电电流的 BQ25618/BQ25619。

    谢谢、

    宁。