This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:推荐用于可调节电流限制的 IC

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS40200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910798/tps54320-recommend-ic-for-adjustable-current-limit

器件型号:TPS54320
主题中讨论的其他器件: TPS40200

大家好、

我的客户寻找可调节电流限制电源 IC。

您能否推荐您使用电源 IC、还是将其与具有电流限制功能的电源开关结合使用?

TPS54320是可调电流限制功能之外的备选器件。

条件如下、

VIN=12V

Vout=5V、

Iout=2.4A

Fsw 调节功能。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara、

    TPS54320的电流限制不可调节。  理论上、您可以使用相对较多的外部电路强制施加较低的电流限制。  您可能最好使用控制器。  可能是 TPS40200?