This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:EMB1428、EMB1499未执行#39;t 工作

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910789/emb1428q-emb1428-emb1499-don-t-work

器件型号:EMB1428Q
主题中讨论的其他器件:EM1402EVM

你好!
我使用 EMB1428和 Emb1499 IC 测试用于平衡锂电池的定制 PCB。
但实际上、该 IC 无法按预期工作。

我发送命令为一节电池充电(例如、第一节电池、然后命令为0x10、或者第三节电池使用0x30命令)

我得到了答案0xAx (x 是我希望平衡的多节电池)、此时 EMB1428会在矩阵中打开所有 MOSFET (我使用示波器检查它)

然后、我发送0x00命令停止平衡、并得到0x70应答、这可以解释为0b0111 (111 -故障代码、数据表中未对此进行说明)。

我绘制了 EMB1428和 EMB1499之间的信号处理图。 可以看到、EN 引脚变为高电平、然后 DONE 变为低电平。 但是、几乎不可肯定的是、DONE 变为高电平、FAULT0...2也变为高电平。

此时我得到错误0x70、并且没有平衡过程。  

这可能是该问题的原因吗?
EM1428和 EMB1499的方案来自 EM1402EVM、SPI 控制通过 STM32F4 MCU 实现。