This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:器件在启动期间损坏

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910283/tps62150-device-damaged-during-start-up

器件型号:TPS62150
主题中讨论的其他器件: TPS63710

尊敬的先生/女士:

我有一块完全属于 TI 的电路板、+4V5 DC/DC (TPS62150)在上电期间不断损坏。

三个电路板中有三个电路板发生故障。 有些电源在发生故障前已通电几次。

这些器件包括:

(1) 用于输入保护的 TPS25940AQRVCRQ1。 +12V 输入。


(2)用于+12V 至+5V5的 TPS62150
(2.1)用于+4V5的 TPS7A4701。 负载电流= 0.5A


(3)适用于+12V 至-5V5的 TPS63710

(3.1)用于-4V5的 TPS7A3301。 负载电流= 0.5A

我拉动了 TPS62150并将工作台电源连接到 TPS7A4701的输入端、电路板电源和功能正常。

我已经了解了 TPS63710至 TPS7A3301上电功能、它看起来不错。 启动时间大约为50ms。

我无法检查 TPS62150上电情况、但 SS/TR 电容为3n3F、约为1.65ms。

只有 TPS62150会损坏。 什么可能会导致 TPS62150损坏?

Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    几个问题:

    1.您能否独立检查 TPS62150启动情况?

    2.设备是否在启动过程中出现故障?  您可能需要更换 TPS62150 IC、并在观察 VIN、SW、SS/TR 上的启动波形的同时再次尝试。

    3. 在断电之前,设备是否在一段时间内正常工作?

    TPS62150负载的输出电流要求是什么?

    5.所有电路板是否表现出相同的行为?

    请检查是否遵循数据表第29页和第30页的第11节布局指南、并确保正确焊接散热焊盘-.it 必须连接到 AGND (引脚6)、PGND (引脚15、16)和公共接地层。  查看第29页第11.2节中的布局示例图。 如果您可以共享原理图、BOM 和布局、我们可能会对其进行审阅。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    当 TPS62150发生故障时、+12V 输入上的电源电流会跳转。  

    这就是我知道 TPS62150出现问题的方法。
    发生这种情况 时、我移除了 TPS62150并尝试仅为负电源轨供电、并且 TPS63710上的电流消耗要高得多。
    为了获得负电源轨的启动捕获、我必须向 TPS62150的输出注入电压。 完成此操作后、两个电源电流消耗均符合预期。  

    如果双电源在不同的时间上电、是否可以将电流强制通过负载器件进入另一个电源轨?

    例如、TPS62150的输出灌电流。 我不知道 为什么 TPS7A4701绝不会仅影响 TPS62150。

    >> 1. 您能否 独立检查 TPS62150启动情况?

    我需要等待器件重新测试。

    >> 3.  在断电之前、器件是否在一段时间内正常工作?

    仅当电路板在晚上坐了一晚之后打开时才会发生故障。

    >> 4. TPS62150 负载的输出电流要求是什么?

    TPS62150为440mA。  

    >> 5. 是否所有电路板都表现出相同的行为?

    是的。

    此布局遵循 EVM。

    如果您可以离线联系我、我可以提供任何文件。

    Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我向您发送了一封电子邮件、以了解有关设计的更多详细信息。 完成后、我们可以在此处回圈、也可以通过电子邮件继续沟通。

    此致、

    模块