This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:有关 HVDCP 和握手的问题

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25890H, TIDA-03029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910493/bq25890-question-about-hvdcp-and-handshake

器件型号:BQ25890

大家好、

我的客户正在评估 bq25890/2、我有以下问题、您能提供帮助吗?

问题1.
是否有任何方法可以禁用 硬件的"USB BC1.2检测→反向稳定高压适配器握手"流?

问题2.
您能否分享 HVDCP_EN 详细信息?

表11. REG02显示 HVDCP_EN。
DCP 的电压范围为低于 USB DCP 规格的5.25V、因此我们想知道有关此 HVDCP 握手的详细信息。
- DCP 规格中是否有任何说明?
- HVDCP 电压是多少?
-何时/什么事件启用此握手?
这是一个令人沮丧的地方...

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    1、不能由硬件禁用、但如果 HVDCP 握手未启动、则不会触发。

    2.要实现快速充电,需要具有 USB 兼容性的高压(9V/12V)适配器(5V)。 TI 通常将此类适配器称为 HVDCP (高压专用充电端口),包括 MaxChargeTm。 有几家公司也 有专有握手来实现这一目标。 HVDCP 握手机制将 D+/D-上的电压源和/或灌电流组合连接到信号输入源、以将输出电压从5V 提升至9V/12V

    与 BQ25890类似、BQ25890H 还在 D+和 D-引脚上提供独立的受控电压输出驱动器、以便在插入输入源或启用 OTG 模式时连接或仿真非标准适配器。 有关 BQ25890H 参考设计、请参阅 www.ti.com/.../TIDA-03029。

    谢谢、

    宁。