This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:两个电容器与晶体管在 paralell 中

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910538/bq77915-two-capacitors-in-paralell-with-transistors

器件型号:BQ77915

你好

我有 一 个旧的问题:为什么在大多数情况下,每个 BMS 都有个与 MOSFET 并联的电容器(在本例中为 C18 C19的 bq77915评估板)。 为什么不只使用一个? (最终具有双额定电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ionut:

    这些电容器用于 ESD、以便在 FET 关断时分流 FET 周围的高频电流。  与 PACK 端子上的 C16和 C17类似。  两个电容器串联使用、以提供对一个电容器上的故障的容差。 它们有时相互安装90度、因此会经历不同的应力。