This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:UVLO 设置电阻器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910653/lmzm23600-uvlo-setting-resistors

器件型号:LMZM23600

您好!

在 LMZM23600文档的第26页上、有一个关于如何计算 UVLO 电阻的说明。 图38显示了包含 Rent 和 Renb 两个电阻器的原理图、我假设这两个电阻器分别指定了 R-ENABLE-TOP 和 R-ENABLE-Bottom (这与图38中电阻器的相对位置相匹配)

但是、在图38后面的说明中、有人指出、应该将 "顶部电阻器 Renb"选择 为10至50kOhm、这让我有点困惑。  

简而言之:  
应将顶部电阻器(连接在 Vin 和 EN 之间)还是底部电阻器(连接在 EN 和 GND 之间)设置在10和50千欧之间?  

此外:
对于这两个电阻器的最大值、还有其他指导原则吗? 我假设必须考虑到流入 EN 引脚的偏置电流、但是否需要考虑其他因素? EN 引脚电流仅为12V、是否可以假设在输入电压范围内保持合理的恒定?

提前感谢您的任何帮助、

此致、

k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K:

    感谢您指出差异。 我认为这是一种简单的类型、应使用"底部电阻器 Renb"进行校正。 这是因为、如果您最初在10k - 50k 之间确定固定的 Renb 值、公式3会解出 Rent。

    我将坚持 Renb 的建议值介于10k - 50k 之间。 我想、如果您选择了值更高的电阻器、输入电流将会降低、但代价是引入可能影响 EN 引脚的热噪声。  

    可以假定使能引脚输入电流在典型值2.7uA 附近是合理的。

    此致、

    Jimmy