This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340 SEPIC 功能问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910438/tps55340-tps55340-sepic-function-question

器件型号:TPS55340

您好、TI 专家、

我是否知道 TPS55340可以 在 6-21V 输入和 15V 输出下工作? (输入6-21V 可以自动切换)?

如果它应用于升压功能、它是否也可以在6-21V 动态输入范围内运行?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    没关系。 开关上的电压应力为36V。

    请注意、在初始测试期间、建议在额定电压上留出5-10%的容差、以考虑 SW 节点上的振铃。 使用有效的布局技术可限制 SW 节点上的振铃。 通过使用外部缓冲器可以进一步减少振铃、该缓冲器可通过 SLVA255中提供的方法进行选择。

    您能否解释一下升压功能的含义?

    谢谢、

    银城