请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61046 大家好、
我想找到满足以下要求的解决方案。 我在 TI.com 中找到 TPS61046。 我们是否有更合适的解决方案? 还是下一代路线图可以直接发送给我?
|
说明 |
输入电压 |
输出电压 |
输出电流 |
效率@12V、10mA |
Iq (典型值、无开关) |
ISD (典型值) |
尺寸 |
|
15V 升压 |
3-4.5V |
14-16V |
>50mA |
>75% |
小于300uA |
小于300nA |
小于1.5mm^2. |
此致、
罗伊