This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:微型封装和微型 IQ 解决方案

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910574/tps61046-tiny-package-and-tiny-iq-solution

器件型号:TPS61046

大家好、

我想找到满足以下要求的解决方案。 我在 TI.com 中找到 TPS61046。 我们是否有更合适的解决方案? 还是下一代路线图可以直接发送给我?

说明

输入电压

输出电压

输出电流

效率@12V、10mA

Iq (典型值、无开关)

ISD (典型值)

尺寸

15V 升压

3-4.5V

14-16V

>50mA

>75%

小于300uA

小于300nA

小于1.5mm^2.

此致、

罗伊