This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:功率稍高的充电器的建议

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ24210, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910241/bq25570evm-206-recommendation-of-the-slightly-higher-power-charger

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ24210BQ25505

大家好、

我想使用输入功率为500mW 的太阳能电池板为锂聚合物电池(3.7V、160~400mAh)充电。

但是、我有 bq25570、因此规格(建议:<=400mW、最大值:510mW)有点短。

如果您推荐的低功耗电池充电器具有500mW 或稍高的"建议运行条件"、而不是绝对最大额定值、我们将不胜感激。

此致、

香港少荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaebyoung:

    如果您的太阳能电池板的 VMPP>4.2V、您可以使用 BQ24210线性充电器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我的太阳能电池板具有 VMPP 3.7~3.8V。

    在100mW/cm2条件下、我的太阳能电池板的规格如下所示。

    • VOC   = 4.8V
    • VMPP  = 3.7~3.8V
    • IMPP   = 135mA
    • Imax   = 140mA
    • Pmax   = 505~515 mW

    我还忘记了充电器的重要功能。 我正在寻找一个包含 MPPT 的充电器。

    请回答以下两个问题。

    1. 如果您再次推荐满足上述条件的充电器,我将不胜感激。

    2.我阅读了 bq24210的数据表、我认为即使 VMPP 不超过4.2V、也可以使用它。 我希望您能确认这个猜测是正确的。

    此致、

    耶夫永

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaeyong、

    设置为电池跟踪模式的 BQ24210将工作、但只能将电池充电至 VMPP 电压= 3.8V 而非4.2V。

    BQ25505将正常工作、但无法使用面板的全功率。

    此致、

    Jeff