This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:充电器建议

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ25306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910477/bq24133-charger-recommendation

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件: BQ25306

大家好 、

  ‘s 客户的以下要求、我向客户推荐 BQ24133。

1.应用程序时长跟踪器;
2.单节锂电池充电,充电电压4.35V;
3.不带电源路径;
输入电压为5V、但它可以承受至少15V 的过压、因为它还不准备在前一级添加 OVP;

5.充电电流高于1.2A,开关类型;

现在客户添加了另一个要求:当直流输入保持悬空时、BAT 泄漏电流低于5uA。

您有更好的建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    我知道、当输入悬空时、IBAT-Q < 5uA 的充电器会出现故障、除非您进入运输模式。  BQ24133没有4.35V 设置、只有4.2V 且 IBAT-Q < 5uA。  如果不需要电源路径、我建议使用 BQ25306。

    此致、

    Jeff