This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:RC 延迟@ ON1引脚

Guru**** 2532940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910663/tps22976-rc-delay-on1-pin

器件型号:TPS22976

您好!

我们可以添加 RC 延迟(36kohm/0.22uF)@ ON1引脚吗?  有副作用吗?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    欢迎使用 E2E!

    可将 RC 延迟连接到 TPS22976的导通引脚。 TPS22976的 ON 引脚具有90mV 的迟滞。 一旦器件导通、由于存在迟滞、导通引脚上的电压必须下降90mV 才能关断器件。 只要充电电容器的电压没有超过迟滞的电压波动、器件就会保持开启状态。

    ON 引脚仍不应保持悬空。 如果将要使用的使能信号能够主动地将节点拉至接地或0V、则无需额外的组件。 如果信号在禁用状态下保持悬空、则必须添加一个与电容器并联的电阻器(即从 ON1引脚连接到 GND)、以便在禁用状态下将 ON 引脚接地。

    此致、

    Andy Robles