This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101A:48V 设计

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5101A, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910542/lm5101a-design-with-48-v

器件型号:LM5101A
主题中讨论的其他器件: INA240

您好!

我附加了一个可靠的设计、用于由24V 电源供电的 EC 电机控制。

实际上、我认为此设计还使用48V 电源、这是没问题的。

由于 INA 240和 LM5101AMX 的低电平特性、最高可达90V/100V。

是这样吗?

BR

Ralf

e2e.ti.com/.../TMO-motor-control-24V-with-INA240-and-LM5101AMX.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf、

    LM5101A 广泛用于电信和工业应用中的48V 输入电压电源转换。 因此、与48V 电机驱动器的兼容性应该是可以的。 确认 IC 引脚上的电压应力处于建议的工作范围内、包括最大100V 的 HS 引脚电压。 动力传动系统的开关节点可能会出现电压过冲峰值、因此请确保并确认这一点。

    对于 INA240、我不是该器件的专家、但可以说共模电压范围高达80V、因此该器件的电机驱动开关节点峰值可能限制为80V。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、