This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17573Q5B:有关 CSD17573Q5b 器件的 HBM 信息的问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17573Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910527/csd17573q5b-question-about-hbm-information-of-csd17573q5b-device

器件型号:CSD17573Q5B

大家好、

对于 CSD17573Q5b MOSFET、我的客户希望了解 HBM (人体放电模式)信息。 请帮您检查一下。 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    感谢您向客户推广 TI FET。 CSD17573Q5B 通过了2250V HBM 和2000V CDM。