This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:为何指定了 RDS (on)?

Guru**** 2509385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910559/tps53318-why-is-there-on-rds-on-specified

器件型号:TPS53318

有关此问题的几个帖子已关闭、没有任何答案。

可以有人告诉我 RDS (ON)、还是告诉我数据表中为什么没有指定它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    我找到了设计和测试数据。   

    RDSon 高侧 MOSFET 导通电阻    Ta = 25C    典型值10m Ω

    RDSon 低侧 MOSFET 导通电阻    Ta = 25C    典型值4.5m Ω